This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:进入配置模式时保持 MOS 闭合

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133890/bq76942-keep-mos-closed-when-entering-config-mode

器件型号:BQ76942

尊敬的 TI 团队:

进入配置模式时是否可以保持 MOS 闭合? 我发现 MOS 在配置模式进入时打开。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    在 FET 闭合的情况下、无法使器件处于 CONFIG_UPDATE 模式。   在 CONFIG_UPDATE 模式下、器件停止正常固件运行并停止所有测量和保护监控。  这涉及打开 FET。 然后、主机可以更改数据存储器设置(将寄存器直接写入 RAM、或指示器件将 RAM 数据编程到 OTP)。  给出0x0090 SET_CFGUPDATE ()子命令后、如果启用了保护 FET、器件将自动禁用它们。

    如果您想了解有关 CONFIG_UPDATE 模式的更多信息、可以在数据表的第9.3节器件安全和13.6节 CONFIG_UPDATE 模式中找到更多信息(适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的 BQ76942 3节至10节高精度电池监控器和保护器(修订版 B)数据表(TI.com))。

    最棒的

    Andria