This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133充电电压异常

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134034/bq24133-bq24133-charging-voltage-abnormal

器件型号:BQ24133

你(们)好

在使用 bq24133进行客户设计时、他们将电池设置为 VREF、但 SW 输出电压仅为8.5V、STAT 闪烁。

原理图如下所示:

在9.3.9中、除了未测量1.5秒的延迟外、它满足要求

哪种情况会影响 SW 输出?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    请调整 OVPSET 分频器。 在15V 输入下、OVPSET 引脚为2.988V。OVPSET 的输入过压限值为1.6V

    此致、

    Mike Emanuel