This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:应用样片- TI /TPS1H000AQDGNRQ1

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132573/tps1h000-q1-apply-samples---ti-tps1h000aqdgnrq1

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27S100

大家好、

 以下是有关 TPS1H000的一些问题:

 

如下图所示、数据表中的屏幕截图所示。 漏极和源极到之间存在内部钳位

通过 电感负载保护此 IC 免受反向电压的影响。

当我们为 VS 23V 供电并使用 TVS 将-1.1kV 浪涌电压钳位到-40V 时、IC 损坏。

我的问题是反向电压有多大、内部钳位可承受多长时间?

 

我们还进行了测试:为-24V 输出供电 并为 VS 23V 供电、这意味着 VDS 为48VIC 运行良好。

2.您在该领域或类似的应用场景中是否有过经验? 您需要将背压钳制在多少伏?

 

3.根据数据表,所有绝对最大电压均基于器件 GND。

CLOUT”,“INOUT”之间的最大电压是多少

 

当然,我欢迎各位提出更多的说明和建议。

感谢您的回复、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1、器件被杀的可能性越大、最大能量耗散就越大。 如果可能、最好让客户在浪涌事件期间收集 VDS 两端的电压和通过 FET 的电流、并查看能量是否超过最大值。 我们的工业器件(例如 TPS27S100)的额定浪涌测试通过 IEC61000-4-5浪涌测试。

    另一种可能是-40V TVS 通常具有更高的钳位电压(请参阅 TVS 数据表)、这可能违反最大电压规则。 最好探测输出并查看其钳位到的实际电压。

    2.我们看到了各种钳位。 只要电压和能量符合规格、我们的器件就应该能够承受。  

    不应存在 CL 到 OUT 或 IN 到 OUT 的规格、因为 CL 和 IN 都是指器件 GND、应保持在0V 附近。

    现在的建议是检查 FET 在浪涌期间的电压和能量、并在您听到客户反馈后通知我。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Q1:

        通道1:VDS      通道2: I_24V

    通道1:Vout-GND     通道2: I_DS

    这些是测试图。 我们在漏极和源极之间添加了 TVS、IC 在-1100V 浪涌下工作良好。 因此、请帮助我再次确认 IC 能量是否超过最大值、尤其是对于 FET 电流。

    对于:

    "另一种可能是-40V TVS 通常具有更高的钳位电压(请参阅 TVS 数据表)、这可能违反最大电压规则。 最好探测输出并查看其钳位到的实际电压。"

    我的客户认为40V 是差分电压探头的测试值、 因此我认为它可以视为实际值。

    好的、Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    第二张图片太小、无法读取。 您能获得更清晰的图片吗? 您还可以让客户在相同的范围内探测 VDS 和 ID 吗?

    一个问题:

    从第一张图片中可以看到、最大 VDS 仅为38V。 从最初的帖子中可以看到、"当我们为 VS 23V 供电并使用 TVS 将-1.1kV 浪涌电压钳位到-40V 时、IC 损坏了。" 您的意思是 VS 时为23V、VOUT 时为-40V、VDS 时为63V 吗? 哪一个是正确的值? 38V 或63V?

    谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    客户表示 VS 时为23V、VOUT 时为-40V、VDS 为63V。

    下一个问题:

    如果 使用 TVS 将 VDS 限制在38V 左右、则25us 内允许的最大电流是多少?

    我们希望符合该 IC 在25us 内能够承受的最大 ID 值。

    此致、Hao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao。 我已通过电子邮件跟进当前规格。 最好让客户在同一个图中探测电压(Vin 和 VOUT)以及流经器件的电流(上一个帖子中请求的电流)、我们可以帮助进一步调试。 谢谢!

    此致、

    您好