请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 我正在尝试开发一个能量收集应用。
我打算将 VBAT_OK 用作 VSTOR 的简单比较器输出、并且阈值应设置为低于 VBAT_UV 电压。
但数据表显示"VBAT_OK_PROG 阈值必须大于或等于 UV 阈值。"
问题是、是否可以将 VBAT_OK_PROG 设置为低于 VBAT_UV?
在此配置中、电池由另一个电路提供欠压保护。
感谢你的任何帮助。