请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74610-Q1 主题中讨论的其他器件: LM74610-DQEVM
大家好、
我们的客户将在 航空航天项目中使用 LM74610-Q1。 他希望要求对他们的原理图进行设计审查、我在下面附上了这些原理图。
以下 是 其应用的规格。
环境温度、85摄氏度
V1 = 12V 至38V @ 20A
V2 = 5V @ 12A
V3 = 3.3V @ 18A
v4 = 3.3V_Aux @ 6A
最初、我注意到 LM74610-Q1 是一款汽车器 件、不符合航空应用的要求。 我还注意到、每个输入都有 TVS 二极管、这些二极管在其应用中可能不需要。 U2阴极处还有 R31 1k 电阻 器、该电阻器未包含在数据表和 LM74610-DQEVM 评估模块的典型应用电路中。 您能否确认原理图中是否存在其他错误?
此致、
Danilo