请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 大家好、我在使用 BQ25504时发现了几个问题、请原谅我的英语表达。
1. 我不需要电池过放电检测、即 VBAT_UV 未编程、该引脚保持悬空。 在充电期间、一旦电池电压超过设定的 VBAT_OK 值、VBAT_OK 引脚输出一个高电平、这个电平被发送至 降压模块的使能引脚。 这一切正常。 由于我不需要欠压监控、因此我将 VSTOR 短接至 VBAT。 当太阳能被断开时、VBAT_OK 引脚将永远不会输出一个高电平(VBAT=VSTOR=3V>VBAT_OK=2.5V)。 这种情况是否正常? 如果我希望将 BQ25504用作不带太阳能输入的电池电量监测计、并根据 VBAT_OK 引脚的输出进行判断。 我应该怎么做? 如果有任何帮助,将不胜感激。