请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 大家好、TI 团队
我的公司使用 TI PD 芯片设计了一台笔记本- TPS65992、
现在、我们有一个功能需要检测坞站插入/拔出。
实际上、我在数据表中找到以下内容、
主机检查0x5F vProDockDetected 位、如果置位、Dock In、否则 Dock Out。
我想与您进行合并、
问题1:位- vPro Dock 是否表示 TBT Dock 存在状态?如果是、
Q2:对于非 TBT 扩展坞、如何检测它?
我期待你的答复。
此致
维利