主题中讨论的其他器件:BQ756506-Q1、
您好、专家、
系统无法识别 bq756506、因此我使用 BQ75614-Q1提交此问题。 我们的客户希望在 其12V BMS 系统中使用 BQ756506-Q1。 有6个通道、但它们仅使用4个通道、因为只有4个电池。 因此、他们想知道是否可以使用2 个未使用的通道来监控整个电池组。
谢谢、致以诚挚的问候
郑埃尔 c
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
系统无法识别 bq756506、因此我使用 BQ75614-Q1提交此问题。 我们的客户希望在 其12V BMS 系统中使用 BQ756506-Q1。 有6个通道、但它们仅使用4个通道、因为只有4个电池。 因此、他们想知道是否可以使用2 个未使用的通道来监控整个电池组。
谢谢、致以诚挚的问候
郑埃尔 c
您好、专家、
上面的主题中、CELL1~4用于电池监控器。
1)μ s VC4值是否作为 ADC 信号直接基于 GND 读出? 然后使用 VC3、Voltage_Cell4 _Value =VC4-VC3进行计算。
或者使用 VC4和 VC3作为差分输入信号、然后获取 Voltage_Cell4 _value 的电压值。
2) 2) 现在、我想直接获取总电池组(4节电池)的值以进行双重检查、我是否可以将 VC5连接到 GND、将 VC6连接到 Pack Plus?VC5是否会对低于 VC4电压产生一定影响? 或者我在 VC5上获得 VC4的负值?
这个后续问题在一个新的主题中得到了解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062466/bq75614-q1-question-on-bq76614-vc-input-range-work-method