This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:UCC27712 TOFF HI LO 关闭时间过长

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054169/ucc27712-ucc27712-toff-hi-lo-off-time-too-long

器件型号:UCC27712

大家好

请在下方查找有关 UCC27712 TOFF 的客户问题。

请查看并评论。

此致

Ueli

------------------------

我们使用的是 UCC27712、其中数据表显示典型的高 LO 关断时间。 45ns

查看我们的高-低-高-低-高电平时间为190ns 的应用,该驱动器不会关闭:

通道3 PWM 输入:Δ x = 190ns 低电平时间

通道1高电平输出:保持高电平

它在 PWM 输入端需要370ns 的低电平时间才能切换高侧输出

对于50kHz PWM 输入、我们看到的是1kHz 高侧输出

 (我们怀疑是  因为高侧 UVLO)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    感谢您对 UCC27712的支持。 根据波形、延迟比预期更长、但我们需要确认应用电路的一些细节。 是否确认驱动器输入的波形为驱动器 IC 输入引脚、Hi 和 COM 处的信号? 您能否确认驱动器输入端是否存在 R/C 滤波器或网络、图中显示的信号可能是进入 R/C 滤波器网络的信号。

    似乎驱动器输出的输入下降沿的延迟比预期的要长、因此我认为可能存在一些示波器图中未显示的平铺延迟。

    对于第二个注释:对于50kHz 输入、我们看到的是1kHz 高侧输出。 您能否提供有关此行为的更多信息和范围图? 您能否在驱动器 IC 输入引脚、驱动器输出(如果有差分探针、则为 HO-HS)和 HS 信号上显示驱动器输入? 宽时基显示了 HO 何时相对于 HI 输入做出响应。 以及 HO 响应的时间刻度以及 HO 未响应的周期。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    自从我们上次沟通以来已经有一段时间了。 我们假设您可能已经解决了线程上的问题。 如果有任何其他问题、您可以 在此主题上发帖。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    正确、您通过电子邮件回答了所有客户问题。

    感谢您的支持,谢谢!

    Ueli