This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5724-Q1:如何计算 TLC6C5724-Q1和 TLC6C5748-Q1的 Vcc 电源电流

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5748-Q1, TLC6C5724-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057047/tlc6c5724-q1-how-to-calculate-vcc-supply-current-for-tlc6c5724-q1-and-tlc6c5748-q1

器件型号:TLC6C5724-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6C5748-Q1

您好、专家、

我们的客户正在考虑 使用 TLC6C5724-Q1和 TLC6C5748-Q1来显示屏幕。 他们希望知道如何计算电源电流。 从而计算功率耗散

对于  TLC6C5748-Q1、当输出电流为21.4mA 时、什么是 ICC? 14.5mA 呢? 数据表中未指定该值。

对于    TLC6C5724-Q1、当输出电流为34.5mA 时、什么是 ICC? 24.56mA 会怎么样? 数据表中也未指定该值。

非常感谢!

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elec

    这是芯片中的工作电流。 很难计算此电流。

    对于功率耗散、这并不重要、请参阅典型电流作为基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiqian、

    是的、我们的客户看到了图表。 他们希望知道指定输出电流下的电源电流。 是否有办法了解这一点?

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elec

    很难知道这个参数、他们为什么要知道这个参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiqian、

    他们想要评估功耗。 如果您真的没有其他 ICC 数据、我只让客户参考数据表示例。 谢谢!

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiqian、

    电源电流是否与 Vout 相关? 例如 Vout=0.8V、我们客户的案例为3V。 非常感谢!

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在电子邮件中回复您并关闭此主题