This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:参考代码。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, MSP430F5234, MSP430FR5969, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056717/tps23880-reference-code

器件型号:TPS23880
主题中讨论的其他器件: MSP430F5234MSP430FR5969TPS23881

您好、先生、

我们对 TPS2388x 系列有一些疑问。

TPS23880是否可以支持 POH 应用(音频系统高达90W)?

2.为什么 TPS2388x 系列固件 PSE 支持不同的 MPS430型号? 是否因为不同的函数使用了不同的参考代码?

如果客户不使用 MPS430、可以使用自己的处理器或 DSP 直接控制 TPS23880吗?  

4:4线对 TPS23880输出应用可以直接连接到2线对 PD 控制器、而无需更改代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    请参阅以下我的回答:

    我们对 TPS2388x 系列有一些疑问。

    TPS23880是否可以支持 POH 应用(音频系统高达90W)?

    [PX] TPS23880可通过某种主机控制来支持 PoH PD。 请参阅随附幻灯片中的培训幻灯片#44至#49。  e2e.ti.com/.../7737.UpgradingIEEE802.3atandNon_2D00_StandardHighPowerPSESystemtoIEEE802.3btCompliantSystem_5F00_Full.pdf

    2.为什么 TPS2388x 系列固件 PSE 支持不同的 MPS430型号? 这是因为不同的函数使用了不同的参考代码吗?

    [PX] FirmPSE 解决方案是我们用于 PSE 系统的黑盒总体解决方案。 我们已使用 MSP430F5234编写并验证了可直接用于生产环境的代码、您无需了解如何控制 TPS2388x 器件、而只需配置系统功率预算、端口总数、电源管理策略等系统级参数 您可以请求访问文档 GUI 以了解有关它的更多信息(https://www.ti.com/product/TPS23881 )。 您也可以在此处查看培训视频:https://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/support-training.html

    同时、我们还提供 MSP430参考代码(使用 MSP430FR5969的开源代码)、为希望使用不同主机控制器开发自己系统软件的客户提供指导。  

    如果客户不使用 MPS430、可以使用自己的处理器或 DSP 直接控制 TPS23880吗?  

    [PX]是的。 只要 TPS23880具有 I2C、您就可以使用任何处理器或 MCU 来控制它。  

    4:4线对 TPS23880输出应用可以直接连接到2线对 PD 控制器、而无需更改代码?

    [PX]谈到2线对 PD 时、是否意味着 PD 仅连接到电缆的1线对组(ALT A 或 ALT B)? 您有2个 PSE 通道同时连接到电缆另一侧的 ALT A 和 ALT B? 如果我的理解是连接、您仍然可以管理端口上的电源、并且需要进行一些微小的软件更改以涵盖此场景。 如果需要、我们可以讨论详细的实现。  

    此外、我希望确保您了解到 TPS23881是一款更新的器件、它具有更好的软件支持和更好的价格。 我建议在新设计中采用 TPS23881。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢您的回复、

    4线对 TPS23880输出应用可以直接连接到2线对 PD 控制器、而无需更改代码?

    [PX]谈到2线对 PD 时、是否意味着 PD 仅连接到电缆的1线对组(ALT A 或 ALT B)? 您有2个 PSE 通道同时连接到电缆另一侧的 ALT A 和 ALT B? 如果我的理解是连接、您仍然可以管理端口上的电源、并且需要进行一些微小的软件更改以涵盖此场景。 如果需要、我们可以讨论详细的实现。  

    是的,我们知道如何为 ALT A 和 ALT B 充电,那么我们是否可以尝试直接使用23880?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    由于您有2个 PSE 通道连接到端口、因此假设另一侧的 PD 连接到 ALT A、 因此、您可以禁用连接到 ALT B 的 PSE 通道、方法是将运行模式设置为 OFF、即寄存器0x12、然后在寄存器0x29中将另一个 PSE 通道配置为30W 2对。 谢谢。

    此致、

    一分钱