This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:TPS54J060的 Vintref 和 VFB

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057327/tps54j060-vintref-and-vfb-of-tps54j060

器件型号:TPS54J060

大家好、

为什么 VINTREF   和 VFB 共享相同的电压并固定为0.9V、如果我强制为该 VINTREF 引脚提供1.5V 电源、会发生什么情况?

因为数据表显示最大绝对电压为1.5V。

是否会分享有关上述问题的内部设计概念、以便我了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我们的美国团队将检查并尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    TPS54J060中没有"VINTREF 引脚"、这只是一个内部电压。

    VFB (FB 引脚)在内部不固定在0.9V、但由于闭环、VFB 将非常接近0.9V、并且仅在器件进行调节时;这就是闭环的优势。

    由于分压器用作反馈网络以闭合环路、因此 VFB 与 Vout 成正比。

    反馈环路会将 Vout 调节为一个电压、使其在通过分压器后使 VFB 保持在 VINTREF (0.9V)。

    换句话说、TPS54J060会尝试将 VFB 保持在0.9V、而将 VFB 保持在0.9V 的尝试实际上是使 Vout 进行调节的原因。

    希望这有道理。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    我能想象一下 VFB 引脚内部的某种负反馈运算电路,哪个正极侧连接到 Vintref =0.9V,而负极连接到 VFB 引脚,这样 VFB 就会由于虚拟短路或闭环而一直尝试接近 Vintref 吗?  

    我能用上述方式解释一下吗?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主要概念是相同的。
    不涉及运算放大器、但闭环理念非常相似。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak