This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:任务剖面图

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056998/lm61440-q1-mission-profile

器件型号:LM61440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440

大家好、

在以下情况下、LM51440是否能够满足任务剖面要求? (其中 Vin 始终开启、并且 EN=L 的时间达到90%。)

EN=L
温度 -40 23 40 75 85.
时间(小时) 7227. 24090 78292 9636. 1204.5
时间比 6% 20% 65% 8% 1%
EN=H
温度 -40 23 40 75 85.
时间(小时) 657 2190 7177.5 876 109.5.
时间比 6% 20% 65% 8% 1%

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否再次确认器件型号为 LM61440而不是 LM51440。 对于任务剖面、我们可能会与内部团队联系以获取他们的反馈、这将需要一些时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    应为 LM61440、它是拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mona:

    谢谢、我将检查美国团队。 这可能需要一些时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mona:

    我将结束这个问题、让我们通过电子邮件进行讨论