您好!
我使用 的是具有建议布局的 TPS70933DBVR。 引脚3 (EN)保持悬空。 当我向 Vin 施加8V 电压时、LDO 将保持禁用状态。 在电压越来越高和越来越低的情况下也是如此。
当我将示波器的探头连接到 EN 引脚时、稳压器变为活动状态、看起来工作正常。 我无法测量 LDO 保持禁用状态时发生的情况。 我在2个不同的电路板上尝试了来自同一批次的6个不同器件(一个电路板装有微控制器、另一个电路板单独配备了 LDO)。 故障始终相同。 我还修改了一个芯片、并在焊接前移除了 EN 引脚-同样的行为。
为了进行测试、我在 EN 引脚和 GND 之间焊接了一个68nF MLCC。 稳压器保持关闭状态、直到我短暂连接探头或触摸 EN 引脚。 之后、它会保持相当长的一段时间(~小时)。 我的批次是否有故障? 300nA 电流源是否存在问题?
遗憾的是、我找不到可用于比较/测试的新器件。
大家好
Daniel