This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:平衡时 BQ76952电池电压的抖动

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053620/bq76952-jitter-of-bq76952-cell-voltage-at-balancing

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76940

大家好、TI 团队

     我面临 平衡测试中 BQ76952电池电压抖动的问题。   

 在没有平衡的正常读数中,读数正常。 平衡时,电芯增量不稳定, 如下图所示,X 轴是时间,Y 轴是电芯增量。  此外、我尝试更改输入电阻器 Rn、问题仍然 存在、但  20_ohm 似乎优于100_ohm。  Bq76952平衡是否有问题?  之前的产品 BQ76940平衡功能良好。  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bode、

    您将电池输入电容器的电压值设置为多少? 如果电池输入滤波器组件的 RC 时间常数非常大、则稳定时间可能会更长。 当器件停止平衡以进行电压测量时、如果电压未完全稳定、则可能会导致测量误差。 如果使用100欧姆、0.22uF、则 RC 时间常数应足够小。  

    BQ769x2应用文档的电池平衡部分2.5对此进行了详细介绍。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

         是的、我们 选择   了100欧姆的输入电阻器和220nF 的电容器、这个问题没有得到解决。  那么 、我想知道其他配置是否会导致这种情况? 比如平衡电压、 电池增量电压阈值或 COV/CUV 设置? 你可以有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bode、

    所有电池上是否都显示此问题? 还是仅在顶部电池上? 您能否共享此行为的日志文件?

    此外、最好查看电池输入滤波器和器件设置的原理图。 我不确定是什么导致了这种情况、但这些可能会提供一些线索。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../balance-Test.xlsm

    您好、Matt

       附件是 电池  平衡处于活动和 非活动状态时的数据日志。 该问题会随机出现在所有单元格中,不仅是顶部单元格,我还会上传器件 SCH 以供您参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bode、

    根据您的数据、我可以看到、电压测量误差在两次出现之间存在很长的时间。 器件似乎也可能处于睡眠模式、这意味着每隔几秒测量一次电池电压-这可能是您连续看到4个读数测量相同电压的原因。  

    我认为您观察到的内容在下图的案例1中有介绍。 该器件每隔1秒禁用电池平衡、以进行过压和欠压检查。 这与测量环路异步发生、因此可能会导致偶尔的测量误差。 无法消除此行为、因此许多用户实施软件滤波-如果 MCU 发现电池电压测量与之前和之后的测量大相径庭、则应忽略此测量(始终将测量值与之前和下一个值进行比较)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

         此 OV 和 UV 检查 与测量异步发生 可能会解释 发生的行为并导致错误。  我 想了解有关误差 值的更多信息。   因为根据我的测试结果, 20_ohm 输入电阻器+220nF 误差值小于 100_ohm 输入电阻器+220nF 误差 。 它是否与 RC 参数相关?文档中关于输入电阻器的范围为20-100_ohm。  您是否还有关于输入电容器的范围?  我在 文档中找不到它。  感谢您的进步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bode、

    无法通过修改 RC 时间常量值来校正 OV 和 UV 检查效果。 数据表中还定义了输入电容的范围(请参阅下图)。 您使用的值是良好的值、不应导致任何额外的测量误差。

    此致、

    Matt