This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:通过 MCU 提供0V/3.3V 的开关电子保险丝

Guru**** 1821630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057297/tps2596-switch-on-off-efuse-with-0v-3-3v-from-mcu

器件型号:TPS2596

您好!
我想使用 MCU 的数字输出引脚从 MCU 打开/关闭 TPS259621电子保险丝。 当 MCU 数字输出引脚为0V 时、我希望电子保险丝关闭(不向目标器件提供任何电流)、当 MCU 数字输出为3.3V 时、我希望电子保险丝打开(向目标器件提供电流)。 MCU 数字输出引脚的建议最大输出电流为4mA。

在电子保险丝的数据表中、我在建议运行条件章节中阅读与此相关的以下内容:
- VEN/UVLO     |   参数:使能引脚电压范围   |  引脚:EN/UVLO   |    最大值:6 (2) V
KΩor "(2)对于低于6V 的电源电压、可以通过一个高于100k Ω 的电阻器将 EN 引脚上拉至 IN。 更高的电源电压
在6V 以上、建议在 IN、EN 和 GND 之间使用适当的电阻分压器、以确保 EN 引脚上的电压在范围内
指定的限制。"

基于这一点以及数据表中的图31和32、我认为它在3.3V 电压下应该可以正常工作。 我会在 MCU 的数字输出引脚和 EN/UVLO 引脚之间放置一个100kOhm 电阻器(如建议)、以确保不超过 MCU 数字输出引脚4mA 电流消耗限制。 我想我还应该在 MCU 的数字输出引脚与地之间放置一个100千欧左右的下拉电阻器、以避免引脚悬空。

如果情况很重要:我计划在电子保险丝上使用大约12-13.8 VDC 的 VIN。

问题:
1) 1)您能否确认此方法是否正常? 或者、如果不是、应该更改什么?
2) 2)我的理解是否正确、即如果电子保险丝被触发、我可以通过将其关闭然后再次打开来将其复位?
3) 3)出于好奇:电子保险丝处于关断状态时、该使能引脚上的电压最高可达多少、电子保险丝处于导通状态时的电压高于哪个电压?

我期待你的答复。

此致、Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、您好!

    欢迎使用 E2E。 您的方法看起来不错。  

    2.您可以切换 EN 引脚以复位器件。

    3.  

    EN 引脚上低于1.1的电流关闭、EN 引脚上高于1.2的电流打开。

    此致

    Kunal Goel