请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3430-Q1 您好!
我是来自 Valeo Egypt 的 Mohamed。
我有一个与 TPS3430-Q1看门狗计时器相关的问题
在我们的软件上,看门狗在软件初始化期间被禁用,然后设置1设置为高电平,设置0设置为0。 已知 CWD 是 NC
这意味着看门狗装置窗口 大约应该在2ms 到31ms 之间
我们将在 窗口内每隔10 ms 刷新一次看门狗
但每次第二次刷新时 WDO 都会重置