This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:将 TPD 从禁用状态更改为放电状态

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056921/tps62816-q1-tpd-from-disable-to-discharge

器件型号:TPS62816-Q1

你(们)好

根据数据表、IC 输出端存在有源放电。

从禁用(EN 引脚已废弃)到放电开始运行的最短时间延迟是多少?

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    理想情况下、最小延迟时间为零、从技术上讲、它 将处于几个栅极延迟时间内。 但是、与使能低电平与 两个电源开关安全关闭之间的延迟相比、我认为这可以忽略不计。 该延迟时间取决于使能端被拉至低电平时的实际开关阶段。 因此、低电平启用、 转换器禁用和启用放电之间的延迟最多可以是一个开关周期。  

    但愿这对您有所帮助。  

    此致、

    Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jurgen

    因此、假设开关频率为2.5MHz。 从 EN 引脚被置为无效的那一刻起、放电将在1uS 内开始?

    没有内部逻辑的 TPD?

    谢谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.5MHz 对应于400ns。 没有计时器产生延迟。 禁用器件后、放电可以最晚启动一个开关周期、但也可以在禁用器件后直接启动(在几 ns 栅极延迟内)。 这取决于功率级的开关阶段。

    如果您在外部连接了一个额外的放电电路、我建议在打开前至少等待一个开关周期、以避免通过高侧开关使电源短路。