This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:将 ICTRL 用于 NTC 和分级电阻

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056237/tps92633-q1-using-ictrl-for-both-ntc-and-binning-resistor

器件型号:TPS92633-Q1

大家好、

对于 TPS92633-Q1、对于分级电阻器和热折返 NTC 使用 ICTRL 是否存在任何问题?

假设电阻器和 NTC 并联、这似乎是可以的、我们只需确保 有效电阻大小正确以适合 Iout 公式的整体情况:

请告诉我这里是否缺少任何内容、或者有关尝试使用这两个器件的其他建议。

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此用法正常。

    请注意:1.  非板载情况下 I (Iref)需要设置为200uA;2. V (CTRL_CLAMP)为2.75V。 R (NTC)需要正确设置。  

    请参阅计算表。

    格拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/slvrbh1 此计算工具可在电流设置(NTC)表中为您提供帮助。

    BR、Gracie