大家好、
我对 TLC5927有疑问。
(1) CLK 和 SDI 是否具有容错功能?
(2)当 SDO 数据被反映时、CLK 的哪个上升沿和下降沿是时序?
(3)如果检测到短路、OUT 引脚是否禁用? 是否要继续输出?
(4)像使用 IO 扩展器一样使用 TLC5927。 将逻辑 IC 连接到 OUTx。
在本例中、设置 Iout = 7mA、并在5V 时将 OUT 端子上拉10k。
当 OUT 输出降低时、是否存在电流消耗增加的问题?
您认为这种用法是可行的吗?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 TLC5927有疑问。
(1) CLK 和 SDI 是否具有容错功能?
(2)当 SDO 数据被反映时、CLK 的哪个上升沿和下降沿是时序?
(3)如果检测到短路、OUT 引脚是否禁用? 是否要继续输出?
(4)像使用 IO 扩展器一样使用 TLC5927。 将逻辑 IC 连接到 OUTx。
在本例中、设置 Iout = 7mA、并在5V 时将 OUT 端子上拉10k。
当 OUT 输出降低时、是否存在电流消耗增加的问题?
您认为这种用法是可行的吗?
此致、
石田山
Shuji、您好!
很抱歉、我在上周出差、迟到了回复。
1.关于耐受功能、您的意思是什么?
2. 输入信号的时序要求可参考表7.7和图4。
3、不会自动禁用短路输出。
4.如果通过10k 电阻器将输出上拉至5V、则输出在7V 时不会稳定、因为 内部电流阱需要大约0.3V 的饱和电压 来生成精确的电流。 上拉电阻可以是(5V-0.3V)/7mA = 670ohm。
第二个问题是、与 TLC5927输入信号相比、逻辑是反向的。 当输出通道使能(设置为1)时、输出电压被驱动至低电平(0)。 此外、低电平不是 GND、而是 VLED - IOUT * Rpullup。
此外、该器件不能用作输入扩展器、而只能用作输出扩展器。