This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:启动波形上的过冲

Guru**** 2534410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A03, TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055371/tps7a05-overshoot-on-start-up-waveform

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件:TPS7A03

大家好、  

在 TPS7A0528上进行测试期间、我们发现如下  

绿色= Vin、黄色= Vout。 VIN 和 EN 引脚连接在一起。  

1、Vout 斜升至 Vset @无负载(红色圆圈)之前有一个阶段。 这是什么原因? 我看到我们的数据表、还有这样的级。  

2.当输出电压斜升至 Vset @ 20mA、40mA 时、Vout 上出现过冲。  

Iout=40mA

Iout= 20mA  

请帮助检查原因。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 1)是的、该初始周期在整个行业中没有正式的命名约定、但器件需要这样做。 在驱动通流器件发出开始完全运行信号之前、器件通电内部时会出现此延迟。

    2) 2)这不在数据表中、但是器件的已知问题、这是7A05器件的主要问题之一。 如果此过冲对您的设计而言是不可接受的、我们的营销团队成员建议考虑使用 TPS7A03、因为它是非常相似的器件、具有更好的性能、并且不存在与 TPS7A05相同的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢。  

    关于#2、是否有任何方法可以减少过冲? 或者、我们能否估算客户对其系统的影响进行评估所需的最大过冲? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了减少过冲、您可以:

    降低输出电容

    对 EN 引脚排序、以便仅在 Vin 具有足够的余量时它才会变为高电平  

    此外、数据表上的第8.1.5.1节讨论了导致过冲发生的器件上发生的情况。

    此处链接的应用手册详细介绍了更可靠的解决方案以及如何减少 LDO 上的过冲

    此致、

    John