This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170 -仅升压模式-四相4.25KW 48V 至85V 转换器低侧 MOSFET 和高侧二极管

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055333/lm5170-lm5170---boost-mode-only---4-phase-4-25kw-48v-to-85v-converter-low-side-mosfets-and-high-side-diodes

器件型号:LM5170

您好!

如果我使用功率二极管代替高侧 MOSFET,正确的连接是什么?

我该如何将引脚22 (HO1)引脚24 (SW1)和引脚23 (HB1)连接以使其保持禁用状态? 您是否还将 DT (引脚48)设置为 GND 或接高电平?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您使用 LM5170。

    我将咨询我们的工程师并告知您。  

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的耐心等待。

    请遵循以下连接。

    SW1连接到 PGND。
    2. HB1连接至 VCC。
    3、HO1开路或连接到 PGND 的10kOhm 电阻器。
    DT 连接到 VCC。

    谢谢、

    银城