This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:为什么在 VIN = 4.5-5.5且 Vout = 1.8V 的情况下可以在 TPS7A8300上执行#39;t I 执行 WEBENCH?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055555/tps7a8300-why-can-t-i-perform-webench-on-the-tps7a8300-with-vin-4-5-5-5-and-vout-1-8v

器件型号:TPS7A8300

WEBENCH 无法根据以下参数打开 TPS7A8300设计:

VIN = 4.75V 最小值、5.25V 最大值

VOUT = 1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    您是否将电流保持在2A? 当我以2A 的电流离开时、它将不起作用、但我将其降低至0.1A、然后运行。 我猜它内置了热指标、因为2A 时的5V 至1.8V 电压超过6W。

    此致、

    Nick