This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:输出波形(0V >1.3V >开启)

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055296/lm5069-output-waveform-0v-1-3v-turn-on

器件型号:LM5069

您好、专家、

我的客户正在使用 LM5069MM-2/NOPB。

原理图如下所示、

他们对输出波形的原因有疑问。

为什么波形有2阶0V>1.3V>导通? (UVLO 高电平时)

此外、如果 UVLO 为低电平、则输出电压始终为1.3V

客户想知道1.3V 的原因

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    输出端的1.3V 是由于从 SENSE 到 VOUT 的内部1.0 MΩ 电阻产生的泄漏电流。 根据器件架构、这是预期的。

    由于它与工作电压水平相比非常低、因此不应存在任何问题。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh。