This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:PSRR 高达200kHz

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054704/tps7b82-q1-psrr-up-to-200khz

器件型号:TPS7B82-Q1

大家好、团队、

TPS7B82-Q1 D/S 显示 PSRR 高达50MHz @ Iout=10mA/100mA。  

您是否拥有高达200mH @ Iout =10mA/100mA 的 PSRR 数据?

谢谢。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、  

    否、我们没有用于在此类高频下测量 PSRR 的设备。 其中一个原因是 LDO 的带宽通常小于5MHz、因此 LDO 在较高频率下不主动提供 PSRR。

     在这些非常高的频率下、输入信号(PSRR)的任何衰减都将取决于所使用的电容器和 PCB 寄生效应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kyle:San、

    非常感谢您的详细回答。

    如果我需要进一步的支持、我会告诉您。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田