This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:IFB -Vcst 关系表达式

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054029/ucc28782-ifb--vcst-relational-expression

器件型号:UCC28782

大家好、TI 团队、

我想知道 IFB-vcST 关系表达式以在 AAM 模式下找到增益。

例如、是否可以获得与下图类似的图形?

或者、请告诉我使用 Ivsl 和 IFB 查找 Vcst 的公式。

此致

Tetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsu、

    公式 为:Vcst=0.8V-17k*IFB。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    感谢你的答复。

    VCST 是否与 IVSL 无关?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错、Ivsl 只是添加到 CS 引脚上的偏移、该偏移与大容量电压成正比。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden

    感谢你的答复。

    我知道。

    是否可以识别 CS 引脚的偏移仅在 PWML 为高电平时由直流电偏置?

    我是否应该参考以下有关比率的项目?

    此函数是否是按 ROPP 值调整过流的函数、是否可以将其视为与增益无关?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。

    谢谢