请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 您好!
我们在产品上设计了 BQ35100、我们想知道是否可以配置自己的电池盒。
我们将一个电池组与2个 LSH20 (螺旋)电池串联使用。
我们想知道 是否可以将我们自己的电池化学成分配置或编程到 BQ35100中?
如果可能的话,我们应该如何做,我们需要做什么?
或者、您还有其他更适合我们应用的芯片吗? (需要低功耗)
希望您能帮我。
Rob
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.