This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019AD

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054528/ucc28019a-ucc28019ad

器件型号:UCC28019A

对于欠压保护、建议在数据表 中使用小于10M Ω 的 RVINS1。 根据我的设计、最小输入电压(VAC (ON))为150V、因此  RVINS1 大约为14M Ω。 我还考虑了150倍的输入偏置电流。    RVINS1的这一高值是否会在操作中造成任何问题? 是否需要进行任何修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、

    μ 14MΩ 不应成为问题。  确保已根据  RVINS1调整 CVINS1的大小 、以获得所需的保持行周期数。

    此致、

    射线