This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930:随机 CAP2引脚显示7V 而不是3.3V、并且出现芯片故障。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054725/bq76930-bq76930-randomly-cap2-pin-showing-7v-instead-of-3-3v-and-chip-fault-appearing

器件型号:BQ76930

应用:BQ76930采用6S 配置。

问题1:

  1. 芯片故障在4-10秒引导时间后发生。
  2. CAP2显示7V
  3. VC5X 至 VC5B 的电容显示400mV、VC6至 VC20X 的电容显示2.9V ( 电池总电压为3300mV)
  4. 行为是随机的。 由于 REGOUT 为适当的3V、因此与 IC 的通信是顺畅的。

当不存在芯片故障时、CAP2正确显示3.3V。

CAP2 w.r.t VC5X 的阻抗为300K、这是正常现象。

这是为什么会发生的任何线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、推挽式

    有三种可能:

    1. 电路板上的某些东西松动、导致电压测量为奇数。 检查所有焊点和相关组件是否有损坏、但您在(3)中检查 VC5x 似乎表明 VC5X 离正常不远。
    2. IC 受到某种程度的损坏、这表明 它 无法调节 CAP2电压。
    3. 电路板上有一些短路、会间歇性地上拉 CAP2。  检查引脚和电容器周围以及电路板中是否有污染。  

    相对于 VC5X、CAP2的绝对最大值为3.6V。  引脚上的高电压可能会因任何原因导致 VC5X 向电池产生额外的电流、因此 VC5X 电压将上升、这可能是您在(3)中测量的值。  如果在电路板上发现故障、则仍应更换 IC、因为高压可能会损坏器件。  如果部件损坏、则需要更换。  

    第(3)项提到 VC20X、如果它是堆叠设计、则检查器件在电池连接期间是否承受过载。