This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TIDA-050045A 中变压器次级绕组的输出电路有什么功能?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730EVM-093, TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053535/tps23730-what-is-the-function-of-the-output-circuit-at-the-secondary-winding-of-the-transformer-in-tida-050045a

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TIDA-050045

TIDA-050045A 中变压器次级绕组的输出电路有什么功能?
我看到 LC 滤波器和缓冲器、第三部分是什么?

是否有参考资料或设计参数指南? 是否可以跳过它?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是有源钳位正向设计。 圆圈中的电路是开关 MOSFET 和相关的栅极驱动器。 它们不能被跳过--它们就是设计。  

    有关有源钳位正向的更多信息、请参阅以下白皮书: 了解和设计使用 UCC2897A 的有源钳位电流模式控制转换器

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  
     TIDA-050045A 中的 DNP 组件是否有任何说明?  

    此外、D18已组装、其阴极上的所有元件均已取消装配、这一事实使得原理图非常混乱。 我希望这条电路的设计能有解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计最初是为 TPS23730EVM-093而设计的。 TIDA-050045是具有 BOM 更改的5V 版本。  

    有关测试程序和结果、请参阅用户指南。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师