请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8556 大家好、我现在看的是 LP8556 LED 驱动器。 我查看了规格、并看到输出电压范围为7V-48V。 当我查看此器件数据表时、它会统计升压输出电压的增量。 此表位于数据表的第8页。 我是否可以完全控制7V-48V 的输出电压范围? 或者、我是否只能以增量控制输出电压? 例如:测试条件: VBOOST_MAX = 010、VBOOST_RANGE = 1、最小值:17.9V、典型值:21V、最大值:23.1V。 这是它在测试条件中指定的一个增量范围。 这是我不理解的。 我是否只能以这些增量控制输出电压? 或者、我是否可以完全控制7V-48V 的输出电压范围? 我需要对整个输出电压范围进行完全控制。 谢谢