This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618:电源 IC 查询*

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052360/tps54618-power-supply-ic-queries

器件型号:TPS54618
主题中讨论的其他器件:TPS62090
大家好、我需要电源 IC 在 输出出现故障(调节不当)时将 PGOOD 引脚置为有效所需的时间信息
 
LM63625DQPWPRQ1
LM61440AASQRJRRQ1
TPS628112M
TPS6281126
TPS6281228
TPS74533P
TPS62090
TPS54618CQRTERQ1
TPS74517PQWDRBRQ1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi、

    我将处理 您的请求、并尽快向您提供详细信息。

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi、

    有一些器件不是 BSR-LV。  
    我为您提供了我们器件的时间。

    LM63625DQPWPRQ1         请回答宽输入电压团队的问题

    LM61440AASQRJRRQ1            宽输入电压 团队请回答

    TPS628112M                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    TPS6281126                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    TPS6281228                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    请                                  回答 TPS74533P LDO 团队的问题

    TPS62090                   电源正常延迟时间~150us

    TPS54618CQRTERQ1         电源正常延迟时间~150us

    请             回答 TPS74517PQWDRBRQ1 LDO 团队的问题

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请在回复后将此主题转给 LDO 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了 LDO PG 时间。  

    LM63625DQPWPRQ1         请回答宽输入电压团队的问题

    LM61440AASQRJRRQ1            宽输入电压 团队请回答

    TPS628112M                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    TPS6281126                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    TPS6281228                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    TPS74533P                  ~7µs μ s 延迟(最小值= 1.5µs μ s、最大值= 10µs μ s)的开漏电源正常状态输出

    TPS62090                   电源正常延迟时间~150us

    TPS54618CQRTERQ1          电源正常延迟时间~150us

    TPS74517PQWDRBRQ1      ~7µs μ s 延迟( 最小值= 1.5µs μ s、最大值= 10µs μ s)的开漏电源正常状态输出

    将线程传输 到 BSR-WV 以用于其输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM63625DQPWPRQ1         复位边沿抗尖峰脉冲延迟~17us (典型值)

    LM61440AASQRJRRQ1       PGOOD 功能的毛刺脉冲滤波器时间常数~120us (典型值)

    TPS628112M                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    TPS6281126                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    TPS6281228                 µs 正常的电源正常去毛刺脉冲时间、在电源正常上进行从高电平到低电平的转换40 μ s

    TPS74533P                  ~7µs μ s 延迟(最小值= 1.5µs μ s、最大值= 10µs μ s)的开漏电源正常状态输出

    TPS62090                   电源正常延迟时间~150us

    TPS54618CQRTERQ1          电源正常延迟时间~150us

    TPS74517PQWDRBRQ1      ~7µs μ s 延迟( 最小值= 1.5µs μ s、最大值= 10µs μ s)的开漏电源正常状态输出