This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:使用万用表探测时、电源关闭

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053492/tps65100-power-shut-off-when-probed-with-multimeter

器件型号:TPS65100

您好:

我在解决 TPS65100的电路问题时遇到了问题、原理图如下所示、除了一些器件值外、它与评估板几乎相同。 电路在我给它上电时工作正常。 但是、只要我使用万用表探测输出电压、输出就会关闭。 如果探针通过导线连接输出、则输出看起来稳定。 它看起来仅在我在输出上电后探测输出时关闭。 输出电容器是否存在任何问题、或者电感器需要更高的值?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、其中大部分看起来不错、但我只有很少的意见、其中一些可能会导致问题的发生。

    -由于您不使用 LDO 控制器,我建议将 ENR 引脚接地,而不是将其上拉至 Vin。

    -对于3.3V 输入电源电压、建议的补偿为 R322=15K 欧姆。 建议电容器为2.2nF、这已经正确了。

    -建议升压电感器为4.7uH、这就是 EVM 的验证方式、因此我建议更改它。

    其余的原理图看起来不错。

    此致、

    辽卡特