Other Parts Discussed in Thread: PMP21318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373 主题中讨论的其他器件:PMP21318
大家好、
我的客户希望遵循我们的参考 设计-适用于 其系统的 PMP21318、12V/6A 有源钳位正向参考设计。
因此、他们要求为自己构建的 PCB 板提供光绘文件。
请向我们分享光绘文件。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.