This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27212A-Q1:驱动器故障

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053649/ucc27212a-q1-driver-failure

器件型号:UCC27212A-Q1

你(们)好  

我希望你们做得好。

我在使用 UCC27212A 时遇到问题、该问题与下面的主题完全相同
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941181/ucc27211-immediate-failure-with-motor-connected?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc27211#

我希望这个问题能得到解决、如果大家分享解决这个问题所涉及的步骤和采取的措施、将会非常有帮助。

此致
Vigneshwar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vigneshwar、

    我能够找到有关该主题的更多信息。 解决这个问题的方法是在 FET 的 VGS 上添加小电容器。 对于此处的 FET、3.3nF-10nF 之间的值应该是合理的。 这些电容器有助于适应布线中的寄生电感并最大限度地降低栅极噪声。 缺点是它们会增加栅极上的总电荷。 它们还增加了栅极电阻、这也提供了类似的帮助。 您还应检查 HS 引脚上的噪声以及输入(LIN/HIN)上的噪声。 有时、电机发出的噪声会穿过接地端并导致输入引脚出现问题。 输入端是否有 RC 滤波器? 总结:

    1. 检查输入是否有噪声
    2. 检查 HS 是否有噪音
    3. 尝试增大栅极电阻
    4. 尝试添加 Vgs 电容器

    请告诉我这些信息是否能为您提供帮助。 此外、如果您想了解有关这些建议的更多详细信息、请随时在此处进行跟进。  

    谢谢、

    Alex M