This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 密封铅酸电池充电器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053501/seal-lead-acid-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

我需要设计12V/7AH 密封铅酸电池充电器。 我选择了 BQ25713系列。

从交流电到直流电的系统主电源 为230V 交流电到15V 直流电。

您能不能建议将任何其他 IC 用于密封铅酸电池充电器。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    您可以为此应用使用 BQ25713。 BQ25713需要一个主机(CPU)来开始充电。 考虑到这一点、用户可以对所需的任何充电曲线进行编程。 您可以查看的其他类似 IC 如下:



    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”