请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM41625 大家好、
我正在尝试使用 TPSM41625设计12V 输入电压1.03V 输出电压。
数据表建议使用400kHz。
那么、最小输出容量是否为1044 (= 284 + 760) uF?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在您详细介绍78.7k Ω 斜坡电阻器的应用中、正确的做法是、设计所需的最小有效电容为284uF 或陶瓷电容加上760uF 的附加电容(通常为低 ESR 聚合物钽电容器)、总有效电容为1044uF。
请记住、表中的值表示考虑直流偏置导致的降额后的电容。 因此、所选电容器的总电容必须为1044uF、直流偏置电压必须为1.03V、与上述应用一致。
此致、
Alec Biesterfeld