This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810EVM-003:LED 驱动器

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810EVM-003, UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051920/ucc28810evm-003-led-driver

器件型号:UCC28810EVM-003
主题中讨论的其他器件:UCC25600

我们将使用  UCC28810EVM-003 110W 多串 LED 驱动器来开发 LED 驱动器... 请提供以下问题的解决方案。

1) 1)我们能否使用  UCC28810EVM 电路。

2) 2) TPS920D 不可用。 您能否 提供我 没有得到的替代器件。  

3) 3)如果我们无法获取 TPS92020D 的替代器件...  如何连接到 LED 灯串。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您肯定可以使用 UCC28810EVM 电路。  我建议您订购 EVM (看起来有库存)、以便您可以在工作台上使用。

    但是、UCC25600是具有不同标签的同一器件、此时似乎也缺货。

    TPS92023DR 是一款类似产品、可用于卷盘并有库存。  开关频率从300kHz 增加到330kHz、并消除了突发功能、以减少轻负载时的闪烁。

    我希望这对我有所帮助。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  Ray