This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CD:有关 LM74800的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053538/lm74800evm-cd-question-about-lm74800

器件型号:LM74800EVM-CD
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM7480-Q1

您好:

在以下应用条件下:在许多情况下、电池1和电池2的电压不能相同。 每次电池通电时、电池电压很高、电池打开、另一个电路将回填、检测到 A 和 C 两端的电压变化并关闭。

我想问、在整个生命周期中、电流回流的次数是多少? 回流关断保护状态是否可持续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果我理解正确、您的问题是 LM74800-Q1在其使用寿命内检测到反向电流并关断多少次、对吧?

    答案是-没有这样的限制。  该器件可以检测并阻止任何次数的反向电流。  在下图中可以看到、LM7480-Q1可以持续校正电池电压上的30kHz 交流超级信号。 LM74810-Q1可校正大于100kHz 的交流叠加信号。