This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4510:IC 在使用几小时后无法调节输出

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053395/lm4510-ic-failing-to-regulate-output-after-a-few-hours-of-use

器件型号:LM4510

我们有一个使用 LM4510器件将单节锂聚合物电池升压到12V 的设计、用于为 OLED 显示屏供电。 我们有2种情况、其中 IC 工作正常、然后在几个小时的间歇性使用后、IC 无法调节12V 输出。 该原理图与数据表中的典型应用电路匹配、反馈电阻器针对12V 调节进行了修改。

所有支持组件似乎都符合规格并按预期运行。 是否有关于检查项目以了解导致此问题的原因的任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系 E2E。

    什么是负载电流? 当芯片无法调节12V 电压时、您能否提供输入电压、输出电压、SW 和电感器电流? 此外、如果可能、此时的温度也很重要、因为可能是由于布局不良而导致芯片温度过高等 如果温度非常高、请同时提供要查看的布局。 布局不良可能会导致 热量无法消散。

    此致、

    俞宗怡