请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5156 您好、先生、
LM5156能否实现12V 输入和60V/3A 输出? 如果是、TI 是否 有 相应的参考设计? 我使用了 TI 官方网站提供的 WEBENCH Densigner LM5156工具 ,并设置了12V 输入和60V/3A 输出条件,但没有提供相应的参考设计。 我想知道 我的设计是否有问题。

谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.