请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662A-Q1 大家好、团队、
你好。 希望一切都好。
根据我们功率耗散计算的数据表参考、我们正在考虑每3个通道的 RDS ON 值为1060 m Ω。 (表7.5: LED 矩阵开关)
但是、Rds-on 值的数量似乎可用、例如200m Ω/通道和800m Ω/ 3通道。 您是否可以建议合适的 Rds-on 值及其变化方式。 (根据数据表图4图、w.r.t 温度 Rds-on 会发生变化、如果有任何变量影响 Rds-on、则变化更大、请指明)
谢谢、
Kanthavel Kumaran