This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:需要进行设计评估、但电源设计器失败。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052680/lm60430-q1-design-evaluation-needed-and-power-designer-fails

器件型号:LM60430-Q1

我有一个 TI 电源设计器设计失败传导发射、并附加了另一个使用与评估板相同器件的新设计。

我需要对这一新设计通过 CISPR 5类传导发射测试的情况做出一定保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与负责该器件的工程师交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确保设计通过 EMI 测试的最佳方法是遵循

    EVM 原理图和布局尽可能靠近。

    EVM 用户指南包含经过测试的原理图、PCB 布局和传导 EMI 结果

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我肯定会使用与 EVM 设计相同的器件值、尽管此电路板的布局与生产设计中将使用的布局不接近、因为占用的空间和铜太多。 对于宣传为低噪声的新器件、EVM 布局中使用了所有技巧。 我最大的抱怨是、这些器件值在 WebBench 仿真器中不起作用-除其他问题外、它始终会将22uF 大容量电容器的电容提升至82uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的意见。

    我将向负责该器件的工程师提供建议。

    谢谢