请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27524A 尊敬的团队:
我们的客户希望使用 UCC27524A 实现低频(50Hz)。
这个是否支持低频运行?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Jimmy、
对于低侧驱动器、低频运行通常很好。 我刚刚在524 EVM 上尝试了50Hz、运行正常。 它们是驱动 FET 还是电容器? 我只是检查一下、因为有时人们想要消耗直流电流、而驱动器并不真正支持这一点。
谢谢、
Alex M.