This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:BQ25122的故障模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130849/bq25122-failure-modes-of-bq25122

器件型号:BQ25122

您好 TI!

我们将对我们的电路进行分析、其中包括 BQ25122。

那么 BQ25122如何才能发生故障?

您是否具有与 https://www.ti.com/lit/fs/sbva075/sbva075.pdf?ts=1661954706711类似的故障模式概述 ?

我假设它可能会通过断开或硬接地短路而失败。 它是否也会通过对地进行软短路而失败?

此致、

拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    为了澄清这一点、您想知道 IC 故障或充电的潜在原因吗? 我将研究是否有类似的文档。

    在您提到的事件中、该器件具有保护应用系统的特定措施。

    -如果 VBAT 处于开路状态、则在 BAT 电容器充电和放电时、器件将在"充电完成"和"正在充电"之间振荡。

    -如果 VBAT 短路、则将报告充电故障、充电将停止、并报告 BAT_UVLO 故障。 最后是对地的软短路。

    -如果发生软短路、充电器将仅提供高达编程最大电流的电流。 此外、还可整合热监测功能、以便在电池加热时调节充电。 最后、安全计时器将防止充电持续时间超过编程时间。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juan!

    感谢您的解释。

    我所寻找的不是 BQ25122在发生外部故障时如何工作、而是在 BQ25122自身发生故障时如何工作、那么它具有哪些故障模式?
    我很清楚、这种情况很少发生、但如果发生/何时发生、会发生什么情况? 因此、与我所链接的文档类似的故障模式描述是完美的。

    该设计是否可防止单点故障? 电池是否可以短路、开路或软短路?

    我主要对面向电池的 IC 器件感兴趣。

    此致、

    拉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    我们目前没有您提供的文档。 我目前正在调查设计人员、以提供您正在寻找的与电池相关的潜在故障列表。 我将在收集这些信息时向您提供更多信息。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Juan!

    非常感谢您在这方面的帮助!
    您能否估计需要多长时间来收集它? 我们谈论的是几天还是几周?

    此致、

    拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    我应该能够在本周星期四之前提供更好的见解。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    作为一项更新、我一直在尝试分析我们可以为您提供的服务、但很遗憾、我们的 FMA 冠军团队目前在下周二之前暂停工作。 我将尽最大努力在下周提供全面的分析。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Juan!

    下周就好了!

    此致、

    拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lasse、

    感谢您对此事的耐心等待。 作为一项更新、我本周能够与故障模式冠军进行讨论。 故障模式分布分析通常保留用于我们符合功能安全标准的器件、因为它需要一定数量的设计人员资源。 因此、该特定器件尚未进行 FMD 分析。  我已经向我们的设计资源介绍了我们何时能够进行此类分析、但这可能需要更长的时间、可能需要几周的时间。

    我已向您发送朋友请求、以便我们可以通过电子邮件继续此讨论。

    此致、

    Juan Ospina