This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:EFCIC & Amp 的应用;EFCID

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134528/bq78pl116-the-application-of-efcic-efcid

器件型号:BQ78PL116

尊敬的 TI 工程师:

最近处于开发阶段、我们在数据表中发现有关 EFCIC 和 EFCID 引脚的信息有限。

请问我如何从下表中了解更多信息、以及可以参考的任何文档?

0 =当 EFCID 引脚为低电平时关闭 DSG FET。
1 =当 EFCID 引脚为高电平时关闭 DSG FET。

0 =当 EFCIC 引脚为低电平时关闭 CHG FET。
1 =当 EFCIC 引脚为高电平时关闭 CHG FET

看起来是上拉还是下拉、FET 将保持关断状态?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    这是为了在引脚处于低电平有效或高电平有效的情况下提供控制、设置不会发生冲突、而只是设置引脚的活动状态。

    例如、如果此位默认设置为1、则必须发送控制高电平信号才能通过主机关闭 FET。 如果该位设置为1、则需要在该引脚上施加上拉电阻以使 FET 保持导通状态、然后主机必须将其拉低以禁用 FET。

    此致、

    Wyatt Keller