This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:直流/直流降压转换器发出嗡嗡声

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052160/mc33063a-humming-noise-from-dc-to-dc-buck-converter

部件号:MC33063A

我的设计要求是输入电压:21至36V,输出电流为1A,输出电压为5V。 我能够听到直流/直流转换器发出的嗡嗡声(嗡嗡声)。 我怀疑这种嗡嗡声(嗡嗡声)来自电感器。  您能不能为我提供一种解决方案来克服这种噪声效应。 使用 的输入和输出电容器为电解电容器、电感器器件型号为 RFS1317224KL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您选择我们的器件。

    您可以听到嗡嗡声、我认为应该有一个低于20kHz 的频率振荡。

    您能否检查输入和输出纹波、以确保纹波低于20Khz。 并检查20Khz 开关频率下的任何值。

    此外、还需要检查电感是否松动、包括磁芯和导线之间是否存在任何松动。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我将 O/P 电容470uF 更改为1000uF、但仍然会听到嗡嗡声。

    根本原因是什么? 是否应将输入电容100uF 增大到更高的值? -220uF 或470uF

    如果我更改降压转换器的开关频率、是否会影响 EMI/EMC 性能? 因为 EMI/EMC 测试已完成。

    Gopala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gopala,

    我认为我们不需要急于进行更改,我们需要确定根本原因是什么。

    我们需要确定是否存在低于20Khz 的振荡频率。

    您可以检查20Khz 以下的任何输入和输出纹波、可能无法按电容进行滤波。  

    如果更改了开关频率、则可能需要重新验证 EMC。

    BR Dehuan