This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052508/tps543b20-issue

器件型号:TPS543B20

大家好、

我的客户 在其项目中使用 TPS543B20RVFT。

 输出为3.7V 时、波形正常。 现在、客户希望输出4.3V、并且波形异常。
1.初始设计(正常):
输入电压5V,开关频率设置745KHz,输出电压3.7V 。
Vout=Vref*(((R208+R211+R209)/R209)=1.1*((23.7K+0.02K+10K)/10K)= 3.7V;
输入电压12V、开关频率设置745KHz、输出电压3.7V。
Vout=Vref*(((R208+R211+R209)/R209)=1.1*((23.7K+0.02K+10K)/10K)= 3.7V;
2、更改设计(异常):
输入电压5V、开关频率设置745KHz、预期输出电压4.3V、但电压类似于下面的波形1 ( 测试点在原理图中用红色箭头显示)、电感啸叫声。
Vout=Vref*(((R208+R21+R209)/R209)=1.1*((26.1K+3.3K+10K)/10K)=4.3V;
下面是原理图、您能帮您提供一些建议吗? 谢谢!
此致、
Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    第二个设计很可能会碰到 TPS543B20的最短关断时间规格。 最短关断时间的典型规格为250ns。 在不考虑电感器的 DCR 的情况下、我计算出5Vin 至4.3Vout 设计的最短关断时间约为178ns、这超出了该控制器的限制。  

    为了解决这一问题、我建议尽可能降低开关频率并增加电感。 这将增加开关周期、从而使控制器能够满足其最短关断时间要求、而增加电感有助于减少开关频率降低时产生的电感纹波电流增加。  

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Alec,

    我明白了。 非常感谢!

    此致、

    Ivy