This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:UCC28019升压转换器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051644/ucc28019-ucc28019-boost-converter

器件型号:UCC28019

您好!

在 UCC28019的 TINA 模型中、我想了解升压转换器块。 为什么使用该块而不是 MOSFET?  

其中的组件是什么。 如果这是升压转换器、为什么电感器 L1出现在模块外部??

我们是否可以移除该块并使用原始转换器作为 UCC28019数据表中显示的转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mownika:

    BOOSTCCMDCM 块是 MOSFET 的状态空间模型。 这样做是为了提高仿真效率。  L1的值用于根据模型计算电流和电压参数。

    我们在产品页面上提供的型号是最终型号。  很抱歉、我们没有创建定制模型。

    是否有您要尝试执行的特定操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如何创建国家空间模型?

    我还可以移除它并使用 MOSFET 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mownika、您好、我建议您在网上搜索"升压转换器空间状态模型"、以了解如何推导出状态空间模型。

    我认为您不能 用 MOSFET 替代该块。  这些是提供的块仿真模型、用于演示器件的瞬态响应。 宏区块 会聚合器件行为以实现这些目的。