This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:原理图设计审查

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133760/tps24720-schematic-design-review

器件型号:TPS24720

大家好、

我们的客户将在   航天项目中使用 TPS24720RGTT。 他希望要求对他们的原理图进行设计审查、我在下面附上了这些原理图。  

以下 是 其应用的规格。

环境温度、85摄氏度

V1 = 5V @ 12A
V2 = 3.3V @ 18A
V3 = 3.3V_Aux @ 6A

e2e.ti.com/.../CurrentLimiter_5F00_TPS24720RGTT.pdf 

最初、我注意到  TPS24720RGTT 是一款工业级器件、不适用于航空应用。 我还注意到、SL1至 SL5电阻器采用0805封装、可能无法处理6A、12A 和18A 负载电流。 您能否确认原理图中是否存在其他错误?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Danilo、

    感谢您的联系。  我们将审查设计并在明天回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Danilo、

    请参阅以下观察结果。  

    V1 = 5V @ 12A: 将 SMCJ7.0A 置于 VCC 与 GND 之间。 拆下 D3和 D4。 将 MBRS330T3G 或等效产品跨接至 GND。  

    V2 = 3.3V @ 18A:将 SMCJ5.0A 置于 VCC 与 GND 之间。  将 MBRS330T3G 或等效产品跨接至 GND。  

    V3 = 3.3V_Aux @ 6A: SMCJ5.0A 置于 VCC 与 GND 之间。  将  MBRS330T3G 或等效产品跨接至 GND。 C41应为40nF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    非常感谢您的建议。

    此致、

    Danilo